This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641 -- PWM 信号与输出电压的详细信息

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319943/tps92641-tps92641-----pwm-signal-vs-output-voltage-details

器件型号:TPS92641

您好!

 如何计算相对于 PMW 占空比的输出电压、请分享任何公式、图表等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheree:

    输出电压等于 LED 电压(灯串)+ CS 引脚电压。

    我可以理解一下、"PWM 占空比"是什么意思吗?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     对于8kHz 频率、LED (灯串)的电压@ 10%占空比、LED (灯串)的电压@ 20%占空比等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UDim 频率= 8kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheree:

    您是指平均 LED (灯串)电压吗? 如果是、我理解您为什么需要这样做? 通常我们不计算该参数、因为设计 TPS92641电路时不需要该参数。

    此致、

    周老师