This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:TPS63050针对显示屏调光应用、采用 PWM 技术实现噪声控制

Guru**** 2580565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317814/tps63050-tps63050-noise-control-with-pwm-technique-for-display-screen-dimming-applications

器件型号:TPS63050

我使用 TPS63050作为设计的主要开关模式电源。 在本设计中、我使用的是带有4个 LED 的显示屏。 当我使用 PWM 技术进行显示屏调光以节省电池电量时、噪声会传播到 ADC、这会影响屏幕上显示的值。 要最大限度地降低进入 ADC 的噪声、建议的解决方案是什么。 TPS63050和 LED 驱动器的原理图捕获附在下面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您曾尝试使用 RC 或 LC 滤波器吗?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    100 mA 处 TPS63050的输出纹波频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    应该高得多的20Khz、您可以在工作台上确认。

    此致

    陶氏