This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:TPS92515HV 的输出电流不稳定、您可以帮助检查 sch 吗?

Guru**** 2518750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317766/tps92515hv-the-output-current-of-tps92515hv-is-unstable-could-you-pls-help-check-the-sch

器件型号:TPS92515HV
迪亚尔斯、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、您好!

    请 给我们一些时间来回顾。

    非常感谢!

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jon,

    输入/输出电压是多少?您是否测试了可共享的波形?

    请捕获 VCC 电流/电感器电流,SW/COFF/VIN/LED 波形。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入:48V、输出:2.5V-40V (根据 LED 系列数量而定)/ 700mA。

    在输出端通电一段时间后、输出变得不稳定。

     Toff Cap 和 TPS92515HV 的温度过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe、  

    不知道您能否在波形中标明每个通道的信息?

    此外、 请  使用示波器捕获 LED 电流/电感器电流和 SW/COFF/VIN/BOOT 波形。 同时、让我知道捕获波形时的测试条件。  

    还请提供电感器器件型号。 谢谢。  

    XG