This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2841:XQMK/NOPB -+25°C 时的 VFB 范围

Guru**** 1457880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315042/lm2841-xqmk-nopb---vfb-range-at-25degc

器件型号:LM2841

只想获得设计团队的另一个意见:

在25摄氏度时、VFB 的典型最小/最大规格是多少。

在结温范围下、VFB 最小/最大限值的含义非常简洁。  然而、对于处于室温(25摄氏度)的器件、各器件与0.765V 之间是否存在明显差异?

提前感谢

相关数据表的规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    让我内部检查一下、然后回来给您。

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongjia:

    是否有任何有关 VFB (25摄氏度时)最小/最大限值的更新?  或者甚至是典型的批量通过最小/最大限值?

    此致、

    伊万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我们没有 T=25C 时 VFB 的最小值和最大值规格。 但我们有一批测试数据。 测试数据显示最小值为0.758、最大值为0.765。 希望它有所帮助。

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  批量测试数据中使用了多少个单元?  很高兴看到分布与结果有多大的关联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    30号通常用作统计中最小样本大小的经验法则、因为它是中心极限定理开始应用的点。  我们用于批处理测试数据的单位 是>= 30。 希望它有所帮助。

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongjia、是、可以最小采样尺寸。  但是对于这个特定批次:是30单元批量生产还是30单元以上?  更大的单位分布将使我对规定的限额非常有信心。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我们使用的器件数为30。

    此致、

    鸿嘉