This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750仅受电方模式下的 ADCIN1和 ADCIN2

Guru**** 2812615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751, TPS25750, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320100/tps25750-tps25750-adcin1-and-adcin2-in-sink-only-mode

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25798、TPS25751、TPS25730

尊敬的技术支持:

根据  https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988215/faq-tps25750-how-do-i-create-a-sink-only-usb-c-pd-port-to-replace-a-legacy-barrel-jack-connector

 应在 安全模式下配置参考"TPS25750 Sink Only" ADCIN1和 ADCIN2。

7.配置 R1至 R4、以将 TPS25750D 设置 为安全模式。  如果您未填充 R1和 R3、并使用零欧姆的电阻器填充 R2和 R4、 TPS25750D 将在安全模式下上电、I2C 地址为0x21。

但是、在数据表第46页上="安全模式:器件不启用接收路径"和"请注意、配置可能会将器件置于仅供电方模式"

我 仅将 TPS25750 + BQ25798用于电池充电。 它是否应处于"AlwaysEnableSink"?  

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danny:

    当您使用 EEPROM 并且希望器件上电并进行自身配置时、应使用 SAFEMode。  在此模式下、TPS25750将根据您在配置 GUI 中创建的配置来配置和管理 BQ25798。

    如果一直处于 EnableSink 模式、当 TPS25750检测到 C 型连接时、它将协商5V/3A 连接并启用 HV 电源开关。   这允许系统级 MCU 使用 TRM 中描述的补丁捆绑包流程对 TPS25750进行编程。  这对于具有足够闪存来存储16K 字节闪存映像且可以承受更长连接时间的 MCU 的系统非常有用。

    根据您的描述、我建议您填充 EEPROM 并使用上面常见问题解答中描述的安全模式。

    我还想告诉您、我们建议所有客户改用与 TPS25750尺寸和价格相匹配的 TPS25751。  TPS25750固件不再进行更新、并且无法通过当前合规性测试。  我们还改进了 TPS25751中的充电器集成。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的重播。

    由于我们只需要接收器(电池充电)、您会推荐 TPS25730与 TPS25751? 如果我们使用 TPS25730、就不需要外部 EEPROM 和 MCU 固件研发。

    与 TPS25751相比、使用 TPS25730的劣势是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danny:

    如果您使用 TPS25730、您将必须使用可用的中断通过您的 MCU 100%管理电池充电器。

    这是可能的、但需要更多的工作。

    如果您希望由 PD 控制器管理电池充电、那么 TPS25751会是更好的选择。

    关于您团队的开发时间与成本。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助