This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:超过 I、DPM 电流时的充电器行为

Guru**** 2511045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320206/bq24133-charger-behavior-when-exceeding-i-dpm-current

器件型号:BQ24133

您好、TI 工程师!

如果您超过设定的输入电流(I、DPM)、我想知道充电器 IC 以及 ACFET 和 RBFET 的行为。

我们知道、当达到设定的输入电流(I、DPM)时、输出充电电流会随着系统负载的增加而减小。

假设输入源(电源适配器)可以处理比设定的输入电流(I、DPM)更多的电流、并且现在所有的电流都流向系统负载、  

如果系统负载尝试消耗更多电流、当超过 I、DPM 时、ACFET 和 RBFET 是否会关闭? 或者它是否会继续允许电流通过?  

谢谢。

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:  

    感谢您与我们联系!

    如果系统负载尝试消耗的电流超过 IDPM、则 ACFET 将 关闭。 它会将充电电流减小到零。
    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  
    此致、  
    A·克德尔