This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:bq24600:充电状态输出

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320030/bq24600-bq24600-charge-status-outputs

器件型号:bq24600

您好  

客户设计中采用了 BQ24600。预充电电流为0.09A、可以正常充电。

问题在于、STATUS 引脚输出在充电期间偶尔不稳定、会输出一个方波、并且频率明显高于0.5Hz。

偶尔会出现不规则闪烁。  在收集此问题后提供波形。

导致此问题的原因是什么?

附上了原理图供您参考。
请帮助检查它。
谢谢
星形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    感谢您与我们联系!

    您能否提供波形? 我会进行审查并提供反馈。  

    此致、  

    A·克德尔