This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:EV2400 I2C 接口不工作 BQ76952EVM

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ76952, BQSTUDIO, BQ76952EVM, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319936/bq76952evm-ev2400-i2c-interface-does-not-work-bq76952evm

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、EV2400、 BQ40Z80、BQ76952

您好专家

BQ76952EVM 可与板载 EV2400 + BQstudio 完美配合使用(V1.3.123)

2.但不能 在同一 BQstudio 中使用外部 EV2400 (V0.32)

3.  跳线设置不起作用。 (J16、J19、J15、J18)  

 扩展 EV2400可与其他 TI 器件(BQ40z80)良好配合使用

5.将外部 I2C 连接到我们的 BMS MCU 时、效果不错。

6. BQstudio 设置无效(I2C 时钟速度为400kHz 或器件地址)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    它需要连接到 I2C 端口(端口2)。 SMB 是一种不同的通信协议(与 I2C 非常相似、通常用于测量仪表、例如 BQ40Z80)、但不与 BQ76952搭配使用。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我犯了一个错误。

    感谢  Luis Hernandez Salomon