This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:电感值选择

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320123/lm61495-inductor-value-selection

器件型号:LM61495

您好、团队成员:

我的客户正在为此器件选择电感器。

客户设计如下:

  • 输入电压:24V
  • VOUT:15V
  • 输出电流最大值:8A
  • Fsw:400kHz
  • K:0.3

选择数据表中的 L 的等式如下(等式5)

因此、L =(24V - 15V)/(400kHz*0.3*8A)*(15V/24V)= 5.86uH

数据表指出 L 的最小值由下面的计算(等式6)

在本例中、L > 15V/(400kHz*0.6*10A)= 6.25uH

等式5选择的 L 不能满足等式6计算出的最小 L。
此外、如果考虑到 L 的变化(通常是+/-30%)、则必须选择大小为10uH 的 L。 (因为变化率为-30%时为7uH)

使用10uH 电感时、电感器纹波电流(K)将为17%。
17%的纹波仍满足10%的最小纹波、但是超出20%- 40%范围。

客户是否可以忽略20%- 40%的电感纹波电流的一般规则?
如果不建议使用、客户应该使用哪个电感器值?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuwahara-San、

    对于电流模式控制器件、通常在稳态运行占空比高于50%时发生次谐波振荡。

    在客户的24V 输入电压和15V 输出电压应用中、该器件的占空比为50%、因此电感器应遵循公式6。

    请注意、公式6规定电感器必须大于计算值、并应大于6.25uH 及更高。  

    另请注意、作为经验法则、在标称条件下、最小电感器纹波电流必须不少于器件最大额定电流的约10%。

    在客户的特定用例中、公式6可以忽略一般经验电感范围(20%- 40%)规则。  

    此致、

    吉米