This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:使用 LM5169的 Fly-Buck 设计

Guru**** 2533670 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5169, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318074/lm5169-fly-buck-design-using-lm5169

器件型号:LM5169
主题中讨论的其他器件: LM5017

您好!

我有兴趣使用 LM5169F 构建 Fly-Buck 转换器。 该控制器是否有适用于该应用的快速入门计算器? 如果是、您能帮我提供一份吗?

谢谢。

C·N·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chester:

    让我内部检查一下、然后回来给您。  首先、您可以查看数据表 P19第9.2节"典型 Fly-Buck 转换器应用"。 有详细的分步设计指南。

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chester:

    感谢您的耐心。 我们没有用于 LM5169的 Flybuck 计算器。 但我们有一个用于 LM5017的计算器、这是最接近的一种计算器。 您可以 在此处找到链接。 希望它有所帮助。

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongjia:

    我会尝试它。 感谢您的帮助。

    此致、

    C·N·