This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546EVM:默认电流限制

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317848/tusb546evm-default-current-limit

器件型号:TUSB546EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65982

您好、TI 支持团队、

 

我有一个与评估板 TUSB546EVM 相关的问题。 我们有固定设置、通过评估板将触摸屏连接到 PC。

 

我们的设置:

  • 触摸显示
    • USB Type-C:电源(5V/2A)、显示屏和触摸信号
  • PC
    • USB3.1 A 类
    • 显示端口

    我们尝试了 EVM 手册中提供的 EVM 跳线配置和跳线配置。 在每个配置中、触摸屏的电源 LED 会短暂亮起、然后关闭。 我在 USB Type-C 连接上测量了 VBUS、并注意到在5V 和0V 之间切换。 所连接的 USB Type-B 的电压稳定在5V。

    我在以下方面进行了测试:

    • 触摸屏支持从标准笔记本电脑直接连接 USB Type-C。
    • 即使触摸屏仅通过 USB 充电器通过5V 供电、至少会出现触摸屏的起始屏幕。
    • 连接到 TUSB546EVM 的 USB 闪存驱动器正常工作并可通过 PC 进行访问。

    TPS65982芯片似乎没有转发 USB Type-B 的电压。 EVM 板是否有低于2A 的标准限流器、或者该问题是由不同的原因引起的?

    感谢您的帮助

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Thomas:

      您是否配置了带双通道 USB 的4通道 DP 或2通道 DP? 您可以探测 FLIP、CTL0和 CTL1来确定。

      如果您使用4通道 DP、则需要为 EVM 提供墙上电源。

      您是否还能够探测 CC1和 CC2引脚?  触摸屏附件中这些引脚之前和之前的波形将很有帮助。

      此致!

      谢恩

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Shane、您好!

      I 测量结果如下:

      仅 USB Type-B 连接--和-- USB Type-B 和 DisplayPort 连接相同

      • CTL1/EN -低电平- 116mV
      • CTL0/AMSEL -低电平- 2mV
      • 翻转/翻转-低- 140mV
      • CC1 -切换-查看图像
      • CC2 -切换-查看图像

      连接了 USB Type-B、DisplayPort 和触摸屏:

      • CTL1/EN -低电平- 116mV
      • CTL0/AMSEL - TOGGLE -请参阅图像
      • 翻转/翻转-低- 140mV
      • CC1 -切换-查看图像
      • CC2 -切换-查看图像

         

      带触摸屏的 AMSEL

      此致

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Thomas:

      让我看看 PD 控制器是否限制了从 Type-B VBUS 到 Type-C VBUS 的电力输送。

      您能否分享 您正在使用的此 EVM 的哪个版本? 它 应 位于板的顶角。

      此致!

      谢恩

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Shane、您好!

      PCB 的版本如下: INT017 REV_A2

      此致、

      托马斯

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      谢谢 Thomas、

      我能够在实验中重新创建设置、并看到了您描述的行为。 通过我的测试、我认为 PD 控制器配置为在 VBUS 完全切断之前将 VBUS 限制在1.3A 左右。 其来源可能是我们的 EVM 固件使用低 ILIMPP5V 设置、如 TPS65982数据表中所述。

      根据我收集的信息、我们的电路板将电流限制为该值的原因是 B 类上游 VBUS 将只支持高达900mA 的电流。 我们希望电路板主要由总线供电、因此预期用途是该值周围的功耗。   对于 DisplayPort 应用、壁式电源插座提供了高于900mA 的选择、但我们似乎无法达到默认固件所需的2A。

       如果要超过~1.3A、则需要为 PD 控制器生成自己的固件文件。 TPS65982  TI.com 页面上提供了一个用于此目的的配置工具。

      创建配置文件后、可以使用546EVM 上的 SPI 编程头将该文件加载到内存芯片。

      我希望这对您有所帮助、如果您有任何问题、请告诉我。

      此致!

      谢恩