This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100:BQ25100反向电压保护

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318647/bq25100-bq25100-reverse-voltage-protection

器件型号:BQ25100

您好  

我有疑问需要您的帮助。

该芯片是否具有反向电压保护功能?

红色标记是否为反向保护。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    如果输入端反接、则不会为该器件提供反向输入保护。

    但是、如果未连接输入、红框中的体二极管会阻止从输出到输入的电压。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好

    感谢您的答复。

    如果未连接输入,红色框中的体二极管将阻断从输出到输入的电压。

    只要连接不正确、无论 IN 对 GND 短路、还是 IN 和 GND 反向连接、IN   和 OUT 之间都不会导通。  

    我的理解是否正确?

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    这是不正确的。 如果输入反向施加、则器件不受保护。

    如果 IN 短接至 GND、则会出现反向电流并可能损坏。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔