This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:LM5017 PSPICE 模型无法正常运行 Altium 仿真

Guru**** 2385810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316383/lm5017-lm5017-pspice-model-not-working-altium-simulation

器件型号:LM5017

您好!

我正在使用 Altium 中 TI 设计资源中的 PSpice 仿真模型 、并且 提供48V 直流输入电压、但在此仿真中没有在 SW 引脚上获得输出电压、请查看随附的 pic、您能帮助解决这个问题吗?

谢谢。

Jayanthi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不认为直流/直流转换器的偏置表示法是正确的。

    您将需要运行瞬态仿真并在时域中监控 SW 和 VOUT。

    此外、尝试首先使用 TI SPICE 来实现仿真、看看这是否给出了正确的时域响应。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    如果您仍有问题、可以打开新帖子。

    谢谢