This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:LM25184修改行至5V 输出

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314828/lm25184-lm25184-modifty-to-5v-out

器件型号:LM25184

您好,先生

我使用 TI /LM25184 EVB 进行测试、VIN:24V/Vout 12v/1A、输出电压纹波和噪声良好

更换为 ZB1067-AE、输出为5V/1A 后、变压器非常热  

您是否具有输入电压24V/Vout 5V 效率图

另一个,我可以看到点是不同的下面两 transfome.please 建议它,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我假设您更改反馈电阻器以提供5V 的输出电压。

    您是否获得了正确的输出电压??  是开关波形、

    输出电压是否正确??

    您需要仔细检查变压器引脚排列和与  

    确保它们与 EVM 布局兼容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

     

    电路需要5V 输出、用 ZA9671-BE 代替 EVB 的变压器

    并将 RFB 更改为160k

    但测试结果很差、D1、D2很热、Efficeincy 低至72%、

    请推荐它,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请提供 SW 节点的范围图像。

    此外、我已随附具有5V 输出电压设计的电子表格。

    请对照电子表格检查您的组件值、

    可能需要调整其他一些值。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../8463.LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-revB.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    如果您仍有问题、可以打开新帖子。

    谢谢