This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22678:PCB 铜厚度

Guru**** 2502415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314034/lm22678-copper-thickness-of-the-pcb

器件型号:LM22678

您好!

我们将 LM22678TJ-5.0/NOPB 用于我们的应用、目标是在4A 下实现5V 的输出。 根据数据表建议、我们使用了2oz 铜板。 但是、我们的制造商建议更改1.5OZ 的铜厚度、而不是2oz。

请告诉我们、这一变化是否会影响 IC 性能或导致任何其他问题?

制造商查询: 本文档要求镀铜厚度为2oz、但阻抗线宽仅为0.13mm、不适合优化、建议将 镀铜厚度更改为1.5OZ、请确认!

谢谢。

索纳利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、此更改适用于 PCB 的每一层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    通常、我们为输出层指定2盎司、为内层指定更小的盎司。

    外层在散热方面最有效。

    如果需要在外部使用1.5盎司、可能需要增大铜面积。

    如果您能向我们展示稳压器区域的 PCB 布局图像、我们可能会

    为您提供一些优化热性能的指导。

    我还附上了可能有用的应用手册。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../1205.snva951.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们附加整个电路板的布局。 请告诉我们您有什么想法。

    e2e.ti.com/.../SF_5F00_Panel_2D00_PCB.rar

    谢谢。

    索纳利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为我们不能使用.rar 文件。

    如果您可以在稳压器区域提供布局的图像、并在附近的 PCB 上

    接地平面的连接。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    如果您仍有问题、可以打开新帖子。

    谢谢