This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 什么是最好的反激式解决方案考虑...

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319455/what-is-the-best-fly-back-solution-considering

我需要一个具有60Vdc 至160Vdc 输入和3个输出的反激式解决方案。 1 x 隔离式12V < 150mA、1 x 隔离式6V < 150mA 和1非隔离式6V < 100mA。

考虑到提及的优先级顺序中的以下主题、最适合此应用的解决方案是什么?

1)价格

2) 2)可用性

3)尺寸(PCB 面积+变压器尺寸)

4)噪音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果价格是您的首要标准、那么 UCC28750 就是您的最佳选择。 对于解决方案尺寸、 可以选择 UCC28911。  

    都支持频率抖动并且广泛可用。

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的快速回答,我一定要看看这2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    不客气!