This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:测试仪夹具

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318488/bq40z50-tester-jig

器件型号:BQ40Z50

团队、您好!  

我代表 Rafi 发表声明。

----------------

您好,Eyal

如前所述、我需要 基于  BQ40Z50RSM-R1为 BMS PCBA 构建测试仪夹具 、并且想使用最新的 TI 软件 工具

通过  在测试 Jig 中设计一个基于 Cortex-M4的载板 ,我会 加快测试程序,并尽可能自动化完成所有读数和校准。

如果技术人员需要手动输入电池和电池组电压和电流、请找到所附的电流 Epsilor 测试程序和校准、并建议由载板执行此操作的更好方法、载板可读取电压和电流、并可通过 UART 或 USB 发送信息。

正在等待您的提示回复和支持

此致

拉菲

----------------

 e2e.ti.com/.../MR_2D00_2791HH_2D00_POST_2D00_01-_5F00_Burn-and-Calibration-Bq_2600_Pic.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    推荐使用的校准、测试等工具是 BQStudio。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不想使用3个 DMM 来测量 电池电压、电池组电压和分流电流、并 手动输入这些值  

    我想通过使用具有16个 A/D 输入的 Cortex M4载板来自动执行此操作、并且可以测量此操作 并自动发送日期

    这将节省时间并节省可能出现的键入错误、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    我不确定我们应该如何提供帮助、或者问题是什么。

    一般而言,我们不提供个性化设备或定制校准板方面的帮助。 当使用 TI.com 上列出的 TI 器件时、我们可以帮助解决技术难题。

    请具体说明您正在寻求帮助的具体内容。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J ü Hןi Jose

    最好的将是,如果我们可以有一个缩放会议,并向你解释从 A 到 z 的所有问题,

    我相信您将能够更好地理解我们的问题并找到富有创意的解决方案。

    请告知是否可以缩放会议。

    提前感谢

    拉菲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    为了召开一次会议,必须采取正式的方式。 请联系您当地的现场应用工程师(FAE)、它似乎是眼睛摩擦。  

    您的 FAE 将负责通过 WebEx 安排本次会议。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose

    感谢地注意到,并将要求 Eyal 相应地将其生殖化。

    非常感谢

    拉菲