请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546C20AEVM1-746 主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO2、 TPS546C20A
我们将测试不带 Fusion Digital Power Designer 和 TI USB 适配器的 TPS546C20AEVM1-746的功率。
我检查了0.9V 和0.95V 的输出电压、但它不消耗任何电流。 (使用电气负载)
我认为 需要使用 PMBus 设置 IOUT_OC_FAULT_LIMIT。 或者、如果有任何其他原因、请告诉我。
此外、我会尝试为 PMBus 购买 USB 转 GPIO (TI USB 适配器)、但似乎已停产。
我正在尝试为 PMBus 购买 USB 转 GPIO (TI USB 适配器)、但似乎已停产、我只能找到 USB 转 GPIO2 (链接: https://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO2)。
我想知道 TPS546C20A 是否也支持 USB 转 GPIO2模型。