This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:VCC 电阻器裂纹

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319710/bq40z50-r2-vcc-resistor-crack

器件型号:BQ40Z50-R2

您好、TI 专家。

我有关于 VCC 电阻器的问题(在参考原理图 R13中)。

在某些测量仪表中没有通信、充电和放电。 我检查了 VCC 电阻器(原理图中的 R28)是否已烧坏。 我之前用另一个问题替换了 PBI 电容器、它变得正常。

很遗憾、测量仪表未启用黑盒、因此我无法检查保护历史记录。

会导致电阻器烧毁的因素有哪些(我认为是过流...)? 或者 IC 内部的 VCC 电阻器和 PBI 电容器之间是否存在关系?

此致、

短接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    过流保护很可能没有足够快地触发。  或者、在发生过流的情况下、可能是其中一个 FET 保持导通、或者花了太长时间才关断。  

    可能的情形:
    1-充电方向的过流。 在这种情况下、CHG FET 将关断、但 DSG FET 将保持导通。 当 CHG FET 关断时、除了 VCC 引脚外、电流将无法流向。 100欧姆电阻器中的功率耗散可能超过了绝对最大值。  

    2- DSG 过流保护。 这种情况不太可能导致此行为、因为 DSG FET 将关断、不允许来自 PACK+侧的任何电流。 但是、发生这种情况的可能性取决于 FET 是否足够快地关断。 我看到有多个 FET 连接、因此看起来这可能发生。 请参阅以下文档。  

    请参考这一 常见问题 并且这 文档 可增强您的原理图设计并使其更强大、从而防止这种情况发生。   

    此致、
    何塞·库索