This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:使用 FLT 引脚闭锁

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319802/ucc28782-use-the-flt-pin-to-latch-off

器件型号:UCC28782

您好!

我目前正在考虑使用 UCC28782器件。
其中、没有使用专用外部信号的锁存功能、因此我是尝试通过将 FLT 引脚设置为高电平(4.5V 或更高电压)来进行锁存。
此方法是否有任何问题?
另外、如果有更好的方法使用外部信号进行闭锁、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    感谢您对 UCC28782的关注。

    FLT 引脚可用于关断器件。 您可以使用 MOSFET 将低于0.5V 的 FLT 引脚下拉以禁用该引脚、或按照您的建议将其拉至高于4.5V 的电压、从而启动闭锁故障。

    此致、

    哈里什