This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:在充电新电池时、真实 FCC 的变化很大的原因是什么?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318918/bq27426-reason-for-large-change-in-true-fcc-when-charging-a-new-battery

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

背景:基于保留容量为350mA 十六进制的新电池的 FS 文件

使用新电池、加载基于新电池生成的 FS 文件。

。充电电流200mA 和。μ A 实际 FCC 将发生很大的变化、而实际 FCC 的变化几乎相同

1、请分析日志、看看是什么导致了真实 FCC 的急剧变化?

2、为什么不同 SOH 电池的真正 FCC 变化量相同?

3.上述问题是否与 FS 文件有关? 问题出在哪种特定配置?

附件是使用 TI 演示板+ BqStudio 抓取的日志。

e2e.ti.com/.../TI-Demo_2B00_Bqstudio_2C00_True-Fcc-Test.zipe2e.ti.com/.../6064.0418_5F00_New_5F00_Bat_5F00_FS_5F00_withChemID_5F00_0419.gm.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    我需要一些时间来查看这些文件。 我希望明天能回到你身边。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    感谢您的耐心。 实际 FCC 发生这种剧烈变化、因为该寄存器在
    FCC FLT 值。 要解决此问题、请设置 OpConfigB[plexthen]= 0。

    我还建议阅读这篇文章、因为它深入讨论了 FCC。
    e2e.ti.com/.../bq27426-reason-why-different-battery-fuelgauge-get-different-fcc-values-on-initial-power-up


    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不是很确定你的意思。

    是否可以使用对数图和绘图图来进行说明?

    感谢您的耐心等待。 实际 FCC 发生这种剧烈变化、因为该寄存器在
    FCC FLT 值。 要解决此问题,请设置 OpConfigB[smoothen]=0.

    因此、我们一直在根据我们的应用寻找一种 FCC 能够正确匹配电池容量的方法。

    非常感谢。 这是我问的同一个问题。 我们有一个要求苛刻的应用,没有完全充电或放电,充电只有50mA 45g 和极少的放电动作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    是的、您可以在电量监测计的数据存储器中更改 OpConfigB[平滑]、然后运行新测试以查看 true 是否像以前看到的那样发生了剧烈变化。
    我们也看到过类似您的应用、而且监测计仍然能够报告准确的 FCC。 充电后必须有休息时间、
    放电、以便电量监测计能够进行新的 FCC 计算。

    此致、
    尼克·理查兹