This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 48V 输入电压至54V 输出电压@3A 的参考设计

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5036, PMP40500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319443/looking-for-48vin-to-54vout-3a-reference-design

主题中讨论的其他器件:LM5036PMP40500

大家好、

我们正在 为 PoE 应用寻找48V 至54V/3A 的输入参考设计。 (需要隔离)

如果有近一个、请推荐我们的参考设计。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    根据这里列出的参数、我建议查看推挽或半桥拓扑。

    我们有两款器件可以很好地满足这一应用: UCC2808-X 系列推挽控制器以及 LM5036 半桥控制器。  

    我发现与 LM5036最接近的参考设计是 PMP40500。 参数与您提供的不同、但它可以很好地参考如何开始使用此器件进行设计。

    TI 提供此 TI Power Stage Designer 作为免费的 TI sim 工具来进行拓扑选择。 您还可以使用我们的 参考设计数据库 、使用您希望的参数和关键字进行搜索、以便在我推荐的参考设计之外找到另一个参考设计。

    此致、

    科尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    谢谢、我已经从 TI.com 上的数据库中搜索了我们的参考设计。 没有合适的电阻器。

    我想与客户分享我们必须采用的类似设计、以便他们能够满足设计要求。

    请建议我们拥有的接近解决方案。 或通过邮件发送给我。

    谢谢。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    下面是另外两个我发现我认为最符合您要求的参考设计。

    https://www.ti.com/tool/PMP7451

    https://www.ti.com/tool/PMP9127

    这些内容也不准确、但我只能访问 TI 数据库中的参考设计。 我建议使用 Webench 作为另一种资源、帮助您开始进行设计。 它会询问参数、并生成适合参数的整个设计。

    此致、

    科尔