This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS2662问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318324/tps2662-questions-of-tps2662

器件型号:TPS2662

尊敬的团队:

请告诉我 TPS26621电子保险丝的工作原理。

当 Vin 输入 Vout 时、它将输出(当 SHDN 开启[高电平]时)
2.如果 SHDN 通过 MCU 控制、当它最初打开时、每个通道将通过 TPS26621获得直流/直流供电并向 MCU 输出3.3V 以开始工作。
当 MCU 未上电时或在启动过程中、MCU 的控制引脚是否为高阻抗? 或者它是否会干扰 SHDN 的操作? 主要原因是由于 MCU 导致的 SHDN 故障、电子保险丝关闭。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    SHDN 在内部通过1M 电阻被拉至大约2.7V。  这里确切的问题是什么?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的大力支持。

    我们在客户的新项目中对 TPS26621进行了 DIN 认证。 您能帮助查看原理图吗?

    我已经通过邮件发送了原理图。 非常感谢。

    非常感谢。
    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  

    此致

    G·库纳尔