This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700-SEP:复位引脚上通过 BJT 的最大电流速率。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7700-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319997/tl7700-sep-maximum-current-rate-through-the-bjt-in-the-reset-pin

器件型号:TL7700-SEP

您好!

我希望使用 TL7700-SEP RESET 引脚作为另一个电路的开关、但需要电流(从 RESET 引脚到 GND)为8mA 到25mA。

有可能吗?

谢谢。

道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moral、

    TL7700-SEP 数据表的名称" IOL "下列出了 RESET 引脚的灌电流能力、该电流能力具有3 mA 的最大建议值和5 mA 的绝对最大值。

    由于所需电流高于最大建议值、因此应该在该负载的复位引脚上连接一个额外的晶体管。

    谢谢。

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是非常受欢迎的,道德。

    我现在将关闭此主题帖。

    谢谢。

    安迪