This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LA:带有两个单独接地的配置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320134/tpl7407la-configuration-with-two-seprate-grounds

器件型号:TPL7407LA

尊敬的社区:

我们有一个用例、即 MCU 由隔离式100mA 电源供电、而 TPL7407由单独电源供电、但这两个都共享一个公共的交流电源输入。

我想知道在这个用例中、我们是否仍然可以使用 TPL7407LA、在这个用例中、我们将连接 MCU 的 GPIO 以控制 TPL7407LA 的输出。

请建议此配置是否可能导致意外行为。 我们可以假设两个接地端都接近/接近0V 或至少处于模拟电势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 neet:

    输入和输出共享接地(输入端通过1兆欧姆//(50kOhm + OVP 二极管)连接到 GND)、因此请确保这仍适用于您的应用。 如果不是、您需要研究隔离式开关。

    除此之外、只要两个接地端的电压相似、就应该没问题-不过、请进行测试、以确保它在您的系统中正常工作。

    谢谢。

    帕特里克