This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C26:I2C 阈值问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320129/tps544c26-i2c-threshold-issue

器件型号:TPS544C26

大家好、

您能帮助解释一下以下问题吗?

为什么最大 VIL_I2C (0.565V)高于 TPS544C26的 VIH_I2C (0.535V)?

此外、我的客户使用3.3V I2C 系统、他们如何在这种情况下使用 I2C 功能?

感谢您投入宝贵的时间与精力。

此致、

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    数据表中的标签与此规格不符。 稍后我们将更新数据表。 实际上、数据表指定了上升和下降阈值、而不是输入电压电平。 任何高于0.635V 的电压将始终为"高电平"、任何低于0.465V 的电压将始终为"低电平"。 当为低电平时、它将变为介于0.535V 和0.635V 之间的高电平。 当为高电平时、电压将变为低电平、介于0.565V 和0.465V 之间。 将3.3V 用于 I2C 是没有问题的。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡