This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1.5V 线性稳压器建议

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1111-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319663/1-5v-linear-regulator-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS7H1111-SP

我正在从事一个空间系统项目、该项目需要具有以下特性的线性稳压器:

VOUT = 1.5伏

输入电压= 3.3V

Iout = 4.5A 至5A

I Load = 750mA 时、压降电压<= 200mV

低噪声:Vout = 5V 时、噪声<= 50uV rms (10kHz - 100kHz)

低静态电流

空间质量/符合 V 类要求 IAA MIL-PRF-38535

耐辐射性>= 50krad (Si)至100krad (Si)

LET:> 45MeV-cm^2/mg

当地的华盛顿哥伦比亚特区、马里兰州和北弗吉尼亚 TI 代表是否可以与我联系以讨论选项/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们有3个 LDO 可满足除总 IOUT 之外的所有要求、因此我们需要将它们并联以提供满载。 我们在数据表和以下技术文章中提供了有关并联 LDO 配置的设计指南:

    使用镇流电阻器的并联 LDO 架构设计

    针对使用镇流电阻器的并联 LDO 的综合分析和通用等式

    如果噪声(和 PSRR)是您的主要关注点、那么 TPS7H1111-SP 的表现将是最高的。

    所有3款器件的额定 TID 均高达100krad、TID 至少为75MeV-cm^2/mg、并且具有通过 QMLV 认证的选项。 SMD 和辐射报告在器件网页上提供。

    部件号 噪声(uVRMS 10Hz-100kHz) 压降(mV)@ 750mA 最大 IOUT (A) Iq (mA)
    TPS7H1111-SP 1.7 100 (有偏置) 1.5 19
    TPS7H1101A-SP 20 60 3 7
    TPS7A4501-SP 50 200 1.5 1

    我可以为将来的讨论寻找合适的联系人。

    如果我可以澄清什么、请告诉我。

    谢谢。

    莎拉