This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710EVM-017:BQ25710EVM-017

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD25402Q3A, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315610/bq25710evm-017-bq25710evm-017

器件型号:BQ25710EVM-017
主题中讨论的其他器件:CSD25402Q3ABQ25710

大家好、

我又问一个 与 BATFET 相关的问题。 在没有交流适配器的情况下插入新电池(16.8V)时 、 Q7 MOSFET 的体二极管 VGS 确实超过了 VGS +/-12V 的额定电压。  

此致、

k. 萨拉瓦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q7产品编号是: CSD25402Q3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    我无法读出你的整个声明。 您的帖子如下所示。 不过、问题似乎完全与 Q7有关。 请调整您的问题的格式、使其可读、并将问题发布在 组织 HPV-FET 的主要部分 CSD25402Q3A 中。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    在 没有交流适配器的情况下插入新电池时。
    VBAT= 16.8V
    1) 1) Q7漏极- 16.8V
    2) Q7源= 16.8V (通过体二极管)  

    3) Q7栅极- 0V (首次 插入)

    因此、Q7-VS=0V-16.8V =-16.8V  它是否超过了 VG VGS =+/-12V 的最大限值、因此不会造成损坏?

    Q7零件号: CSD25402Q3A

    此致、

    k. 萨拉瓦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    我要将该主题移至相应的组织、以获得您的问题的答案。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    如果 VGS 超过+/-12V、则 FET 可能存在问题。 但是、从 BQ25710数据表的方框图来看、BATDRV 信号似乎被限制为 VSYS 和 VSYS-10V。 FET 能否实际看到完整的16.8V 电压?

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    再次感谢您关注 TI FET。 跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢。

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请确认当我 仅用电池首次加电时、BATDRV 引脚0V 或 VSYS 的初始状态将是多少。 我需要确认 Q7的 VGS 是否不超过 VGS =+/-12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    VGS 不得超过+/-12V。 我认为 BQ 器件的应用团队应该能够告诉我们初始插入时的电压是多少。 我将把该线程重新分配给他们。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    在电池插入时、Q7栅极为5V。 VGS 不会超过12V。

    此致、

    穆尼尔