This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:我要使用24节电池、因此我可以将 Bq76952与 Bq76942堆叠

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319818/bq76952-i-want-to-use-24-cells-so-can-i-stack-bq76952-with-bq76942

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76942

您好  

我需要使用24节电池、因此对于该应用、可以将16节电池的 Bq76952与10节电池的 Bq76942堆叠。

我计划以堆叠格式在低 AFE 中使用 Bq76952、在高 AFE 中使用 Bq76942。

因此、通过这种方法、我可以使用来自下部 AFE 的16节电池和来自上部 AFE 的8节电池。

是否存在任何不平衡或该配置是否受支持、

应与10S (下 AFE)+ 10S (上 AFE)等效平衡

敬请告知反馈意见、同时分享此方面的参考原理图和应用手册

谢谢

哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    是的、您可以堆叠这两者。

    底部 AFE 上的16节电池和顶部 AFE 上的8节电池听起来也不错。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙