This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:输出侧的反极性保护

Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319736/tps2120-reverse-polarity-protection-at-the-output-side

器件型号:TPS2120

您好、TI 团队、

我有一个关于 TPS2120的问题。

如果我们使用下面推荐的5V 和12V 输入电路、并且在输出侧意外施加反向电压、器件和输入是否仍然受到保护? 器件的行为如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naim:

    欢迎使用 e2e!

    是的、只要将反向电压正极侧施加到系统接地而不是器件接地、该器件仍应受到保护。

    谢谢。

    帕特里克