This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ34Z100, BQ76952, BQ7718, BQ77216, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318935/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ7718BQ77216、BQ34Z100-R2 BQ78350-R1A、BQ34Z100

我注意到在 BQ76952中有内置的电池过压/欠压保护。 但在评估板上、有单独的 BQ771807电池过压/欠压保护器件。 这似乎是多余的。  但从 BQ771807开始、保险丝(如已安装)和红色 LED 看起来都是自主置位的。  如果不使用保险丝、那么它实际上只会亮起红色 LED。  从阅读 BQ76952的数据表可以看出、我好像可以配置每个电芯 COV 和 CUV 电平、并使用警报引脚让它们中断。

TI 对使用 BQ771807的建议是什么?

我还在论坛上读到、BQ76952不支持监测、但它具有库仑计数器。  我假设库仑计数器将根据流经感应电阻器的电流提供电池的容量。  这是正确的假设吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    完全正确、它是冗余的。 次级保护器通常就是这样做的、它提供与主 AFE 分离的冗余保护。 我们展示这一点的原因是、许多客户的标准要求对某些方面(例如 COV)提供单独的保护、这些方面仅与主 AFE 和/或仅基于硬件的方面分离。 这就是我们将其显示在原理图上的原因、但它不是必需的、正如您说过的、您可以仅使用 BQ76952。  

    BQ76952还可以通过其 FUSE 引脚检测次级保护器触发、如果次级保护器触发、则将 BQ76952的 FUSE 引脚驱动为高电平。

    存在许多类型的二级保护、例如您指出的 BQ7718和16芯串联二级保护器 BQ77216。

    Unknown 说:
    我还在论坛上读到:BQ76952不支持监测、但它有库仑计数器。  我假设库仑计数器将根据流经感应电阻器的电流提供电池的容量。  这是正确的假设吗?

    倒也未必。 是的、BQ76952提供库仑计数器、因此它会测量一段时间内的累积电荷。 但是、监测算法本身必须由主机端完成。 该部件不提供电池容量/运行状况。

    希望这有助于回答您的问题!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库伊斯、您好!

    非常迅速地、非常好地回答了这个问题。  非常感谢。 您对监测计有什么建议吗?  电池组可能接近300Ah。

    再次感谢!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    没问题!

    如果您需要使用 BQ76952进行监测、我会推荐 BQ34Z100-R2。 这是电池组顶部电量监测计、因此它提供基于整体电池组的电量监测、而不是基于单个电池组的电量监测。

    其他电量监测计仅可对最多6节串联电池进行电量监测。

    如果您对监测计有更多问题,我建议您打开一个新的话题,以便监测团队可以帮助您。

     此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我 会听取你的意见,并向监测小组发表意见,但 AFE 和 Gauges 似乎是如此交织在一起,我不知道最好的论坛是什么。  我会问这两个问题。

    我看了 Bq78350-R1A 监测计、它似乎在容量320Ah 与7000Ah 方面更适合、但该器件似乎更适合 BQ769x2系列 AFE。 我的电池组从4到10到14不等、因此我喜欢 BQ76952、因为它似乎可以处理不同的电池组尺寸、因此一个 PCB 具有不同的 SKU。  BQ769x2的每个电芯堆叠采用不同的封装、因此我需要三个不同的 PCB、但这些 PCB 未处于最佳状态。

    查看 BQ78350-R1A 数据表、看起来监测计好像通过 I2C 直接与 BQ769x0通信、并且我的处理器会与监测计进行 SMB 通信。 这似乎是一个非常简单和自包含的系统,这是很好的。

    在 BQ34Z100-R2的数据表中、 它似乎有自己的库仑计数器。 是否有使用 BQ76952和 BQ34Z100-R2的参考设计?

    谢谢!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    只要在螺纹创建过程中将测量仪表作为零件并放在标题中、它就应该指向相应的团队!

    BQ78350-R1A 实际上是 BQ769x0系列(是较早的监控器系列)的配套监测计、而不是 BQ769x2系列。  BQ78350-R1A 还使用 CEDV 电量监测算法、而不是 BQ34Z100-R2使用的 Impedance Track 算法。  

    遗憾的是、目前、 如果您需要 BQ769x2的电量监测算法、则需要 BQ34Z100-R2。

    在 BQ34Z100-R2的数据表中、 它似乎有自己的库仑计数器。 是否有使用 BQ76952和 BQ34Z100-R2的参考设计?
    是的、它有自己的监测算法、因此您需要为检测电阻器使用单独的滤波器元件(针对 BQ76952的滤波器元件)。 有一个同时使用 BQ76952和 BQ34Z100的参考设计正在开发中、但没有预计的发布日期。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙