This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521835:是否可以通过 PMIC 的 CC 引脚为纽扣电池充电?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319955/tps6521835-is-it-possible-to-charge-coincell-through-cc-pin-of-pmic

器件型号:TPS6521835

您好!

文档中不清楚是否可以通过 IN_BU 电源为连接到 CC 引脚的纽扣电池充电(从而关闭 CC 和 IN_BU 引脚的两个 FET)、或者是否只能使用外部电路为纽扣电池充电?

此致、

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    纽扣电池充电需要外部电路。 到 PMIC 的 CC 连接只是输入、因此不能从 PMIC 向 CC 提供电流。

    此致、

    詹姆斯