This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:请求确认正在进行资格总结表的审查。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319900/tps51200-request-confirmation-that-the-examination-of-the-summary-of-qualifications-table-is-being-conducted

器件型号:TPS51200

 (https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TPS51200DRCT)

我想询问是否执行了上面 URL (鉴定汇总表)中指示的测试。 
如果是、我想询问测试是否是在制造批次基础上进行的。 

如果以周期性测试(定期)而不是以批次单元的形式进行测试、 

我想询问周期是多少个月、能否提供确认定期测试结果的报告。



此外、某些器件经 TI 网站确认具有军用等级。 

对于网站上发布的"军事评级"零件、是否有任何数据可用于确认执行了哪些测试? 和测试项目?
(例如 SN54AHC157和 SN65HVD233SHKJ)
它可能与商用器件不同、但我之所以会提出疑问、是因为我无法确定对每个器件执行了哪些测试。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:

    该页的"鉴定摘要"部分介绍了在器件投入生产之前、在器件开发过程中执行的可靠性测试。 这些并不是在制造期间持续出现的。 本页的持续可靠性监控部分介绍了 在制造厂或组装场地定期进行的可靠性测试、这是定期进行的测试、并在该部分中指定样片尺寸。  

    对于您提到的军用器件型号、您需要针对每个器件分别创建一个 E2E 帖子、因为这些器件由不同产品线的不同器件专家提供支持。

    此致、

    马特