This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320115/bq34z100-g1-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMGPCRB

我已经看到了两种不同的方法来为 GPCCHEM 工具创建数据。  一个示例显示了在室温下仅使用一个充电/关系周期、另一个示例显示了6个文件、其中涵盖了3个温度值和2个放电率。  您能评论一下哪个更好吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    GPCCHEM 在室温下进行一个循环的测试、用于获取电池组的 ChemID。 GPCRB
    工具会在不同温度下使用多个周期来改善极低和/或极高温度下的电量监测。 GPCCHEM
    在尝试 GPCRB 工具之前、必须先使用工具。 如果您的应用将用于类似的应用、建议使用 GPCRB 工具。
    极限温度。

    此致、
    尼克·理查兹