This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:最大电流输出

Guru**** 2519470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318991/tps61391-maximum-current-output

器件型号:TPS61391

团队、您好!

设计需要 ±80V 的电压为放大器供电。 根据 TPS61391 数据表和 EVM、该器件似乎可以正常工作。

如果我使用 EVM 作为基准并输出 ±80V、器件可以支持的最大输出电流是多少? 数据表中的图2表明~40V 时的最大电流为8mA。

在80V 时是这样吗? 80V 时是否应该预期类似的电流?

此致、

约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

     在应用中 为放大器供电的 TPS61391的输入电压是多少?

    需要输入电压来计算最大 Iout。

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、您好!

    输入电压为5V。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    从5V 转换到80V 时、最大 Iout 约为24mA。

    如果使用电荷泵来生成+80V 和-80V 电压、则+/- 80V 范围内的最大总 Iout 约为24mA。 假设输出电流分布相等、则12mA 为+80V、12mA 为-80V。

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、您好!

    感谢您的答复!

    此致、

    约什