This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS650864 -开关频率控制?

Guru**** 2509065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319644/tps650864-tps650864---control-of-switching-frequency

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: TPS650861

您好!

我们希望在使用 Zynq UltraScale+的非常敏感的传感器系统中使用 TPS650864、该系统要求电路板上的直流/直流稳压器全部与已知的相干开关频率同步。     似乎无法设置开关频率、也无法将其同步到外部时钟。 我理解正确吗?对于 TPS650864、这是无法实现的?  如果没有、是否有其他适用于 Zynq UltraScale+系列的 PMIC 替代器件可以实现?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    该器件的专家将很快与您联系。

    此致、

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、B. Lee、

    是正确的、TPS650861没有降压频率同步。 我相信您可以将降压稳压器设置为强制 PWM 模式、以避免低负载下的频率调制、但您无法将频率与外部时钟同步。

    据我所知、我们没有适用于 Zync UltraScale+的具有外部时钟同步功能的 PMIC 解决方案。

    此致、

    詹姆斯