This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564257:只能使用标记进行 PSpice 仿真

Guru**** 2510835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316088/tps564257-pspice-simulation-only-possible-with-markers

器件型号:TPS564257
主题中讨论的其他器件:TPS82130

团队、您好!

从 https://www.ti.com/lit/zip/slum857下载参考设计模型后 、我尝试在未对设计进行任何更改的情况下启动仿真、并收到以下错误消息:

----------------
OrCAD 采集
----------------
INFO (ORCAP-15098):检测到一个包含晶体管或二极管的导入模型。 对于此类模型、PSpice for TI 支持至少一个标记、最多三个标记。 单击确定以修改标记设置。 单击"取消"以使用预安装库中的模型替换模型或使用行为模型。
----------------
[确定][取消]
----------------

由于原理图不显示除 TI 的之外的任何其他 IC、我想知道这会是怎么发生的? 您是否曾使用完整版 PSpice 进行过仿真?

我希望所有 TI 设计都能与"PSpice for TI"搭配使用。

感谢您的澄清。

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    感谢您联系!e2e.ti.com/.../TPS564257-Pspice-simulation-only-possible-with-markers.pptx

    请查找此关于工作方式的指南。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia,

    ´、但根据"PSpice for TI" -仅使用 TI 器件的文档仿真不应限制为3个波形、对吗? 通过使用标记它是可行的,但我只能 同时看到3个节点。 在仿真例如 TPS82130时、我可以在不使用标记的情况下查看所有节点。 为什么 TPS564257不是这种情况

    谢谢、此致、

    汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    能否在没有连接到 EN 引脚的 zenar 二极管的情况下尝试进行仿真? 此问题与不同版本的 PSpice 有关。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我已经进行了尝试、但这对仿真没有影响。

    谢谢、此致、

    汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    请允许我咨询我们的 PSpice 专家。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    这个问题将由 PSpice 专家解决、我认为您现在可以在 TI 使用 PSpice 而不会遇到任何问题。 如有任何进一步的疑虑、请随时告知我们。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lucia,谢谢! 我只是尝试了一下、现在它按预期运行!  

    此致、Hans