This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:适用于28V/5A 应用

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758, LM5177, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319432/lm5177-for-28v-5a-application

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他器件:BQ25758、、

您好!

对于 Vin48V 至28V/5A 降压/升压控制器、我只发现 BQ25758可支持旁路模式。

TI 是否有其他解决方案可以满足上述应用要求?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    为何您希望48V 至28V 的旁路模式? 对于降压/升压器件、旁路模式究竟意味着什么?  最后、我认为具有类似 LM5177或 LM51772的省电模式可以提供更好的性能。

    BTW、为何此应用需要降压/升压器件?

    此致、
    布里吉特