This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:VREG3

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319828/tps51220a-vreg3

器件型号:TPS51220A

引脚22 VREG3。 此3.3V 输出可用于系统 MCU 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    可以。  根据数据表(第22页)的3.3V、10mA LDO (VREG3)部分、VREG3可以用作"常开3.3V 电源" 、其电流限制可能低至10mA、因此需要仔细考虑该电源上的负载。