This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C26:默认 SVID 地址。

Guru**** 2536630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318917/tps544c26-default-svid-address

器件型号:TPS544C26

大家好、

您可以帮助对 TPS544C26的默认 SVID 地址进行评论吗? 我看到下面的寄存器说明。 SVID_ADDR 位的默认值是多少?  对于未配置的器件、NVM 值是否为0000b、这意味着默认 SVID 地址为0x00? 提前感谢。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    是的、回答正确。 SVID 地址(0xA3h)默认设置为00h。 它在数据表的表7-18中列出。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    客户所需的 SVID 地址为0x02、客户不能使用 I2C、因此可能需要对 NVM 进行预编程。 您能回顾并分享这些步骤吗?

    将字节0x02写入0xA3;

    执行 NVM 存储命令(((15h) STORE_USER_ALL)

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:  

    Nancy 今天太棒了、

    器件具有 NVM 和 SVID、并由 NVM 进行备份和编程。  编程到器件中的设置不会自动保存到该非易失性存储器中。 必须使用(15h) STORE_USER_ALL 命令将当前 I2C 设置作为器件默认值提交到非易失性存储器中。

    该器件  通过(B1h) REG_LOCK 寄存器提供写保护。 加电后、具有写访问权限的用户可访问寄存器默认处于"写保护"状态、这意味着对写的响应为 NACK。  只有将正确的密码(按正确的顺序多次写入)写入此 REG_LOCK 寄存器后、用户可访问的寄存器才会"解锁"并且器件会确认下一个写入命令。 (B1h) REG_LOCK 显示更多详细信息。 请向我发送一封私人笔记、以便我提供该代码。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    您在电子邮件中提出了同样的问题。 正如 Tahar 所说、我们无法在此处共享用于解锁设备的密码。 我将在该电子邮件中回复并关闭此帖子。

    谢谢。

    南锡