This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61027:奇怪的电源输出问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319621/tps61027-strange-power-output-issue

器件型号:TPS61027

尊敬的 TI 社区:

我的 TPS61027有一种奇怪的行为、如果有人能为我提供指南来解决此问题、我很感激。 示意图如下所示:

在该原理图中、当我将端子 J4与电路之间的连接短路时、请忽略 JP2。 TPS_EN 被拉至高电平。 /PS 被拉高。

当我测量 Vout 和 GND 的电压时、我会发现输入电源与 Vout 和 GND 之和等于5V。 例如、如果我将 J4的电源设为2.2V、则输出将为2.8V;如果 J4电压为2.6V、输出将为2.4V。

这种行为很奇怪、我的确用新芯片 TPS61027替换了芯片、但问题没有改善。

非常感谢。

科伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Khoi,

    请向我们提供您的输入电压、SW 引脚电压、输出电压和电感器电流的波形、以便找出根本原因。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特拉维斯,谢谢你的提议,以帮助我。 我不确定电路发生了什么情况、但它今天能按预期正常工作