This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92520-Q1:COFT‘优势与 COT

Guru**** 2533200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319282/tps92520-q1-coft-advantages-vs-cot

器件型号:TPS92520-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS922052

嗨、团队,

我发现许多 CC/CV 降压转换器使用恒定导通时间控制(COT)、而 TPS92520采用恒定关断时间控制(COT)。 您能解释一下为何选择 COFT 吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您从何处获得您的信息、但我们使用了自适应导通时间控制拓扑。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的错误。 正如您所说、TPS92520使用自适应导通时间控制。我想知道自适应导通时间和自适应关断时间之间的区别、因为我发现一些降压 LED 驱动器、例如 TPS922052、使用自适应关断时间控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS922052是一款滞环控制型转换器、它基本上用于调节峰值电流、而不是像电流模式控制器件 TPS92520那样调节平均电流。  TPS92520具有一个闭环系统、可调节平均电流中的任何误差、而磁滞转换器不会调节该误差。  平均电流是输出纹波的函数、由关断时间控制。  该关断时间不考虑电感器容差、因此平均电流未受到严格控制、调节电流精度较低。  滞环控制具有非常快的瞬态响应、这就是这种类型控制的优势。  如果您需要非常快的瞬态响应、则可能会采用滞环控制。  如果您需要良好的调节、则应转到平均电流模式控制、这对于避免颜色偏移非常重要。  对于高 PWM 频率(>1-2kHz)和宽占空比范围、并联 FET 调光需要滞环控制器。  滞环控制器的瞬态响应带宽是开关频率的一半、而平均模式可能为4-40kHz、具体取决于补偿。  

    -弗朗西斯·豪德