This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:隔离式双路输出 DC 至 DC 转换器

Guru**** 2533660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318734/lm5155-dual-output-dc-to-dc-converter-isolated

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件: LM5157

您好!

我需要具有以下所需规格的隔离式直流/直流转换设计建议。 您能否为我推荐一个合适的设计? 备选器件型号也可以...!

输入:
20V 至36VDC
输出:
12V @ 0.8A
-9V @ 0.4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    这些规格的合适器件是 LM5155或 LM5157。
    这两个器件的区别在于、LM5155的开关 FET 位于外部、而 LM5157具有集成式 FET。

    您可以使用我们每个器件的快速入门计算器来查看更多设计详细信息:
    LM5155:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC240

    LM5157:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVR508

    如果还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Niklas、

    谢谢你的回复。 感谢您的快速响应。

    我正在尝试使用 LM5155计算器。 我在这里附加电路和计算结果。

    我应该将次级线圈2正输出连接到次级线圈1接地路径(返回路径)并使用次级线圈2返回贴片作为负输出。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    是的、这是您可以使用的配置。 我建议同时将二极管放置在负输出侧。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的回复!!

    好的。 我将根据您的建议进行设计、如果有任何问题、请联系您...!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    没有辅助绕组为 LM5155供电。 我应该在哪里连接 LM5155的 VCC 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的反馈。

    如果 VCC 引脚不是由变压器的辅助绕组供电、它将在内部通过 LDO 从偏置电压产生。
    在这种情况下、VCC 直接连接到电容器并连接到 GND。
    在高输入电压下、由于 LDO 压降、IC 内部的损耗将更大。
    此处提供了一个从辅助绕组进行 VCC 连接的参考设计:
    https://www.ti.com/tool/LM5155EVM-FLY

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的回复!!

    好的。 我将在指导下跟随您、并向您更新最新信息。