This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:相对于 PFM 的可闻噪声

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TPS62933EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318498/tps62933-audible-noise-relative-to-pfm

器件型号:TPS62933

我用 TPS62933设计了一个直流/直流电路、输入18V、输出15V 2.5A、电感器=6.8uH、Fsw=500kHz。 输出电容>200 μ F。

负载一起工作时、放大器输入端会发生什么情况。 当没有播放音乐时、负载较轻、 则可能会产生可闻噪声。  

我测量了引脚5 SW 的数值、如下所示、开关脉冲是不 连续的。

我想可闻噪声与开关脉冲的类型有关。 开关模式进入具有突发脉冲的 PFM。

然后我将电感器从6.8 μ H 更改为3.3 μ H、通过更改 RT 值、FSW 也更改为1.1MHz。

我再次按如下方式测量引脚5 SW 的数值、 开关脉冲是连续的、没有可闻噪声。

我的问题:

电感器从6.8uH 更改为3.3uH 是否适合避免可闻噪声?  

为什么 当电感为6.8uH 时开关脉冲不连续、 为什么  当电感为 3.3uH 时开关脉冲是连续的、 原理是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gao、

    1.轻负载时看到的是6.8 μ H 的多脉冲、而3.3 μ H 的稳定单脉冲。 重负载怎么样? 器件在 2.5A 下是否稳定工作?

    2.能否分享完整的原理图和 Cout 值?  您是否使用了相当大的 Cout、这可能会影响环路稳定性。 我可以根据您的设计进行一些仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

      感谢您的答复。

      1. 重负载时为稳定的单脉冲。 在添加另一个60mA 负载电流时、可以看到稳定的单脉冲。 稍后将更新2.5A 等重负载下的负载测试。

      2.原理图如下。 Cout 为200uF E-cap 和174uF MLCC、感谢您的仿真工作。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GAO、

    1.今天我使用您的组件值在 TPS62933EVM 上进行了基准测试:RFB:10K/178K (15Vout);L:6.8uH;RT 悬空(500kHz);Cout:2x100uF 电解电容器+ 8x22uF MLCC (每个电容器的有效电容4uF、具有15V 直流偏置)。

    我可以在轻负载下使用6.8uH 电感器重现多脉冲现象(范围:0A~70mA)、连接下面的-50mA 事件波形。  

    我检查了3.3uH 电感器、也可能在轻负载下看到多脉冲、3.3uH、但范围小于6.8uH、负载为0A~50mA。

    2.然后我测量了3.3uH 和6.8uH 的波特图。 不幸的是结果没有给我很多线索。 两个相位裕度看起来不错、只是看到 Cout 较大、环路带宽非常窄。

    18Vin-15Vout-2.5A-6.8uH-RT 悬空:-- 带宽:6.06kHz;相位裕度:57.659deg

    18Vin-15Vout-2.5A-3.3uH-RT 拉至 GND:   -- 带宽:4.62kHz;相位裕度:45.459deg

    3.我的工作台设置因您的工作台而异(P/N 的组件不同、电路板布局不同)。 正如您已经发现的、3.3uH 可以解决您的可闻噪声问题。 我想大家可以更进一步地评估3.3uH 解决方案。  

    请检查所有负载 范围器件波形、负载/线路瞬态性能以及其他所需的验证测试。  

    如果您有进一步的测试进展、请及时向我通报最新情况。