This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:奇怪的 HO LO 和 SW 波

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316633/lm25149-q1-strange-ho-lo-and-sw-wave

器件型号:LM25149-Q1

在 LM25149-Q1测试期间、发现上下管驱动级的电压变化可能异常、波形如下。
IOUT=1.5A、HO 和 SW 波形将具有很大的波形抖动。

IOUT=4.5A、HO LO 占空比不稳定、HO/LO 在短时间内处于高电平

Iout=6.5A 时、占空比开始稳定

Iout=8.5A 时的电压峰值、HO 和 SW 会周期性地波动

Iout=9.5的峰值电压、HO 和 SW 将显示如下

我可以问:

1.在轻载模式下、HO 抖动的原因是什么、负载会造成什么影响、以及有没有优化方法或需要这样做;
2.占空比在 Iout=4.5A 时是否不稳定、因为它仍处于 PFM 模式? PFM 模式转换到 PWM 模式之间的边界是什么?
3. HO 和 SW 电压峰值周期为什么会在 Iout=8.5A 时波动?
4.重负载(Iout>9.5A)下的 HO LO 波形很奇怪、好像叠加在它上面的正弦波达到了一定的极限、导致 HO 重新进入另一种 PFM 模式吗? 而正弦波仍会影响 HO 和 SW 电压幅度、请帮助分析异常的原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明康市

    请附上您的原理图。

    您的输出负载是多少?

    这可能是由电流检测或补偿引起的。

    PFM 模式应在电感器电流超过0A 时显示一些 SW 振铃、这可能在边界上。

    3.、4. 在重负载8A 时、请确认 VIN 电压稳定。 电源可能具有电流限制功能。 如果 VIN 下降、SW 将随 VIN 下降。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明康市  

    我必须关闭该主题。 如果您需要进一步的帮助、请启动新主题。  

    谢谢!

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。