This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628303:TPS628303的问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628304, TPS62869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319567/tps628303-questions-of-tps628303

器件型号:TPS628303
主题中讨论的其他器件:TPS628304TPS62869

尊敬的团队:

我们是否有合适的解决方案可以满足以下这些规范?

1.5V 至3.3V、IO = 3.5A、eff > 93%
2.5V 至0.95V、Io = 4.5A、eff > 93%

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    TPS628304可用于5V 至3.3V 电压轨。 您应该能够获得超过93%的效率。 TPS62830x 系列的最大电流为4A。

    e2e.ti.com/.../WBDesign97.pdf

    对于4.5A 电源轨、您可以推荐 TPS62869或 TPS62870Z0。 效率将略低于93%。

    此致、

    瓦伦