This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860T:为什么 LP5860/LP5860T 系列具有18通道恒流驱动器?

Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5860, LP5860T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316927/lp5860t-why-does-lp5860-lp5860t-family-have-18ch-constant-current-drivers

器件型号:LP5860T
主题中讨论的其他器件:LP5860

大家好!

我的一个客户对 LP5860/60T 感兴趣。

目前、他们有以下问题。
您可以给我答复吗?

问题1:
LP5860/LP5860T 系列为何具有18通道恒流驱动器?
我认为它用于6 RGB LED 驱动。 但我们最好驱动8个 RGB LED。 所以24通道恒定电流输出类型更适合我们。
TI 是否打算采用尽可能小的封装来驱动尽可能多的 LED?

问题2.
18通道恒定电流是当前主流吗?  

问题3:
使用这些 IC 的最成功应用是什么?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您的联系!

    请参阅以下评论:

    LP5860 (T)系列是矩阵拓扑 LED 驱动器。 请参阅下面的简化版原理图、它具有18通道恒定灌电流、还有11线路开关来构建矩阵拓扑。 实际上、LP5860 (T)总共可以支持198个 LED 点、这意味着66个 RGB LED。

    2.我觉得 TI 的解决方案是主流,因为我们的竞争对手会一直复制我们的解决方案。

    3.我们的 IC 已经针对键盘背光和大多数家用电器应用进行了设计。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。

    我知道18通道驱动器数是主要的目标应用
    键盘背光和家用电器。

    我可以问您几个有关 LP5860 (T)系列的问题吗?
    如果我应该在新的话题上提出问题、您能告诉我吗?

    问题1:
     LP586x 与 LED 阳极和阴极之间允许多长的导线长度?
    我认为导线具有一些电感、恒定电流将是不稳定的
    恒流驱动器输出时、输出将为1纳安。

    问题2.
    我认为 LP5860可用于全彩色矩阵 LED 显示屏。
    如果在使用的多个 LP5860的情况下、是否可以通过任何方式同步 SWx (源 SW)
    每个 LP5860之间的开/关时序?

    再次感谢大家、此致、
    和也。
         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请参阅以下评论:

    1.对于导线长度、在某些线性 LED 驱动器中确实存在不稳定现象。 但是、对于 LP586x 系列、到目前为止、我们还未遇到此类现象。 主要原因是、如果导线太长、则会导致电压损耗较大。 因此、在输出不稳定之前、电流将不足。 您能告诉我您将使用多长时间的电线吗? 也许我们可以做一些仿真来评估它。

    是的、LP586x 具有一个外部 SYNC 引脚、用于同步多个器件。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    非常感谢您的支持。

    从现在开始、我将向我们的一些客户介绍 LP586x 系列。 因此我没有具体的导线长度信息。  
    30~40cm OK。 我想 介绍该器件时具有大致的导线长度。

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我可以进行测试、以在 EVM 板上连接30~40cm 导线。 但很难为它评估一个特定的值、因为它取决于输出上的寄生电感和电容。 我不确定导线的寄生电感是否与您相同、以及 LED 的寄生电容是否与您相同。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    非常感谢您的答复。

    如果在设计 LP5860时假设连接到 LED 的线长、则是 可以的。
    但是、如果您有关于导线 长度的限制数据、对我们很有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。