This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:TPS22811

Guru**** 2814785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319732/tps22811-tps22811

器件型号:TPS22811

当直接从 MCU 控制 EN 引脚时、其 SH (EN/UVLO 上升阈值)是否为1.2V (典型值)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tadahisa、

    是的、1.2V 是 EN 引脚的典型上升阈值。 在数据表中、我们有最小值-最大值范围。 我要从数据表中连接一条针脚。

    如果您要使用 EN 引脚关断器件、则必须使用 EN/UVLO 下降阈值、典型值为1.09V。

    此致、
    阿鲁什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush-San、

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    忠久