This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:如何知道电池的充满电状态和电池电量百分比

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318481/bq25628-how-to-know-the-full-charge-status-of-the-battery-and-the-battery-charged

器件型号:BQ25628
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561-R2

我们需要知道电池电量百分比以及电池是否已充满电、还需要进行寄存器。 我们正在将其编程到我们的 Nordic BLE SoC。

或者、如果有任何 Excel 或(设置工具 exe)可用于设置寄存器、将有很大帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anushka:

    为了获得准确的充电状态、我建议使用 BQ27z561-R2等专用电池电量监测计。 您的监测要求是什么?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经准备好了器件、因此无法实施更改。  

    我们只需要设置一些参数、即 USB 连接指示和充电开始后的 LED 指示、我们将收到
    满电量指示、以便 LED 指示灯正常工作且用户断开充电器-需要实施
    在移动应用程序上指示电池状态-需要完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anushka:

    电池充电器将无法提供百分比充电状态、这要么需要由主机使用 ADC 值进行计算、要么在设计中实施电池电量监测计。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 充满电指示又是怎样的。 是否有任何方法可以确定电池已充满电?

    以及在哪里从我们发送的电路中获取 ADC 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anushka:

    仅使用充电器的 ADC 读数和主机很难获得可靠的 SOC %、除非 应用可以接受非常高的误差、例如4个 LED、所以25%的误差是可以接受的、否则不建议这样做。

    您需要使用充电器 STAT 引脚以确定充电是否完成。 充电器的数据表中定义了不同电压和电流的 ADC 寄存器。 您将需要使用主机并提取数据来进行 SOC 的估算。

    此致、

    怀亚特·凯勒