This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:RA 更新问题

Guru**** 2535330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319413/bq27426-ra-update-issue

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好、

我的客户在其项目中使用了 BQ27426。 他们发现、在电池老化测试下、Ra 很难更新为新值。 我们知道、  如果 Ra 无法更新、电池的 FCC 将具有巨大的误差。 我总结了 Ra 表更新的以下条件:

在放电过程中、当通过 DOD 网格点时会重新计算阻抗。

2. 满足电池休眠条件:电压低于4uV/s 低至睡眠电流的器件。

当 VOK 和 RUPDIS 设置为零时。 允许 RA 表更新为新值。

问题是、在进行测试时、RUPDIS reg 永远不会变为零。 客户的应用无法实现完全放电、但可以确保它通过 Ra 网格点。 我们是否有其他不满足的 Ra 更新条件? 理论上、在使用电池期间、Ra 一定会根据电池的老化情况更新。 您能帮助提供一些有关这方面的评论吗?  这是 客户系统满足其需求的最重要问题。

Br、

加气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jiaqi:

    您能否共享其配置或设置的.gg 文件、以显示行为的 BQStudio 日志? 通常、禁用电阻更新的原因是估算的负电阻或自弛豫以来的时间过长。

    此致、

    怀亚特·凯勒